OMRON connectアプリは、1台のスマートフォンに体重体組成計や体重計を2台以上登録することができます。ただし、1台のスマートフォンで管理できるのは1名分のデータです。
体重体組成計と体重計の両方を登録したり、同じ機器を複数登録することも可能です。
アプリには以下のように表示されますので、複数の機器で測定した場合でも継続したデータ管理ができます。
■アプリホーム画面の最新値パネル
転送されたデータの中で最も新しい値が、体重やBMIなどの指標別に表示されます。
複数の機器を登録した場合でも、表示されるパネルは1つの指標につき1枚です。
■グラフ画面
転送されたデータの平均値グラフと平均値が表示されます。
※グラフ画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。
■測定結果一覧画面
転送されたすべてのデータが一覧で表示されます。
※測定結果一覧画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。
■測定データ詳細画面
測定した機種を確認することができます。
▼例:HBF-227Tの測定データ詳細画面
▼関連FAQ