機器登録時に「この番号は既に使用されています。」とメッセージが表示される【OMRON connect | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18523
  • 公開日時 : 2023/07/14 09:24
  • 更新日時 : 2023/09/08 15:08
  • 印刷

機器登録時に「この番号は既に使用されています。」とメッセージが表示される【OMRON connectアプリ】

回答

初めてOMRON connectアプリへ機器登録する場合でも、登録前に測定や機器側で設定したりすると「この番号は既に使用されています。」のメッセージが表示されます。

機器登録の際に、使用する機器の個人番号に 「既に使用中です。」と表示された場合でも、登録する個人番号をタップし「次へ」を選択することで操作を進めていただけます。

 

手順については、以下をご確認ください。

 

①個人番号を選択する画面にて、使用する機器の個人番号をタップします。

 ※画像では個人番号NO.1を選択しています。

②画面下部の「次へ」をタップします。

App_image

 

③「この番号は既に使用されています。」のメッセージが表示される画面の「OK」をタップすると、機器との通信が始まります。

App_image

 

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動