血圧、体重、歩数の目標値を設定するとグラフで目標線が表示できます。
※上記の目標設定は、血圧計、体重体組成計、体重計、活動量計の機器登録をされている場合に表示します。機器登録をされていない機器の目標値は設定できません。
設定手順は以下をご確認ください。
1.OMRON connectアプリを起動し、ホーム画面下部の「その他」、「アプリ設定」の順にタップします。
2.目標値から目標を設定する項目を選択します。
※イメージ図では、血圧、体重、歩数の3項目表示されていますが、血圧計、体重体組成計、体重計、活動量計の機器登録をされている場合に表示します。機器登録をされていない機器の目標値は設定できません。
3.目標表示のスイッチを入れ、目標値を入力してください。
※数値は上または下へスライドしていただくと変更できます。
4.画面右上の「完了」をタップし設定を終了します。
※「血圧」を選択した場合の表示例
5.ホーム画面の血圧値パネルをタップし、グラフ画面に目標値(赤線)が表示されることをご確認ください。
なお、グラフ設定画面から目標値を設定することもできます。
グラフ設定画面からの目標値設定は以下をご確認ください。