体重とBMI以外が測定できない
よくあるご質問
/category/show/412?site_domain=jp
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
No : 18597
公開日時 : 2023/10/20 14:57
体重とBMI以外が測定できない
体重とBMI以外が「----」と表示されて測定できない場合は、
以下の原因が考えられます。
・機器に登録した内容に誤りがある
・電極に手足が密着していない(例:手足が乾燥している、素足で測っていない等)
・
測定可能範囲外である(例:
体脂肪率が5%もしくは50%前後、対象年齢外など)
まずは、以下の対処方法を順番にご確認ください。
①機器に登録した内容を確認する
どちらに当てはまるか、選んでください
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
体重体組成計でエラーが出て測定できない
体重体組成計のタッチボタンに触れても動作しない
取扱説明書がほしい
体重体組成計の表示が「0.0kg」のままで動かない
個人データを登録しないで、体重だけ測れますか?
TOPへ