体重体組成計の両足測定と両手両足測定とでは何が違うのですか?
よくあるご質問
/category/show/412?site_domain=jp
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
No : 4170
公開日時 : 2014/08/11 00:00
更新日時 : 2019/08/23 09:27
印刷
体重体組成計の両足測定と両手両足測定とでは何が違うのですか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
体重体組成計・体重計
回答
体重体組成計は、大きく分けると「両足測定タイプ」と「両手両足測定タイプ」の2種類があります。
体重体組成計に乗るだけで簡単に測定できます。
体内水分の日内変動の影響を受けやすいので、
毎日同じ時間帯で測りましょう。
電極がついたグリップを握り、両手と両足を結んで
全身に微弱電流を流して測定するタイプ。
体型の違いや体内水分の日内変動による影響を
受けにくいという特長があります。
また、全身の体組成だけではなく、両腕・両脚・体幹
と
いった部位別の体組成チェックを行うこともできます。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
いつ測れば正確な体脂肪率がわかりますか?
体重は減ったのに体脂肪率が増えました。なぜですか?
体重体組成計は、どのような原理で測定しているのですか?
体重体組成計とは
内臓脂肪レベルとは何ですか?
TOPへ