[●]ボタンを2秒以上押しても通信マークが表示されず、データ転送できません【HJA-331T1】【O | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18651
  • 公開日時 : 2023/12/15 12:36
  • 印刷

[●]ボタンを2秒以上押しても通信マークが表示されず、データ転送できません【HJA-331T1】【OMRON connectアプリ】

回答

活動量計のBluetooth通信設定がオフになっているため、通信マークが表示されず、データ転送ができない状況と考えられます。

 
データ転送を行うには、活動量計本体のBluetooth通信設定をオンにする必要があります。
以下の手順に従って、Bluetooth通信設定をオンにしてください。
 
▼Bluetooth通信をオンにする方法
 
1.機器のいずれかのボタン[▲・▼・●]を押して、表示部にホーム画面(歩数が表示されている画面)を表示します。
 ※既に表示部に文字や数字が表示されている場合、「1」の操作は不要です。「2」へ進んでください。
 
file_image
 
2.機器の[▼+●]ボタンを同時に3秒以上押し続けます。
 
file_image
 
3.表示部に「on」と表示されたら[▼+●]ボタンから指を離します。
 
file_image
 
4.[●]ボタンを押します。ホーム画面が表示されて、設定が完了します。
 
file_image
 
 
※活動量計のBluetooth通信設定をオンにしてもデータ転送ができない場合は、以下のFAQをご確認ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動