耳式体温計の測定結果が表示されず、以下の表示が出ている場合は「ピッ」または「ピピッ」と音が鳴った後、電源/測定スイッチを押さずにプローブを耳から抜いていることが考えられます。
<表示例>
「ピッ」または「ピピッ」と音が鳴った後、プローブを耳に入れたまま、もう一度電源/測定スイッチを押すと測定結果が表示されます。
以下のFAQにて測定方法をご確認いただき、再度測定してください。
※電源/測定スイッチを押しても電源は切れません。(電源は約1分後に自動的に切れます)
1.電源/測定スイッチを押し、電源を入れます。
2.℃の表示が出たらプローブを耳に入れます。
「ピッ」と鳴ったら、自動的に測定が始まります。
3.プローブを左右に動かします。
ぴったりセンシング機能によって測定中のもっとも高い温度を記憶します。
4.プローブを耳に入れたままで、もう一度電源/測定スイッチを押します。
「ピピピピッ」と鳴り、測定終了です。
※ぴったりセンシング機能は最長10秒間です。
「ピピッ」と鳴って以下の表示が出たら、同様にプローブを耳に入れたままで、もう一度電源/測定スイッチを押します。
耳式体温計の測り方は下記FAQをご確認ください。