体温計の測定範囲は?
よくあるご質問
/category/show/412?site_domain=jp
血圧計
/category/show/414?site_domain=jp
体温計
MC-652LC
低周波治療器
体重体組成計・体重計
歩数計・活動量計
電動歯ブラシ
ネブライザ
補聴器
妊娠検査薬
携帯型心電計
/category/show/777?site_domain=jp
その他商品
/category/show/839?site_domain=jp
アプリ
お問い合わせ
戻る
No : 16035
公開日時 : 2019/06/27 12:19
更新日時 : 2019/12/23 13:40
印刷
体温計の測定範囲は?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
体温計
回答
体温計の測定範囲は、32.0から42.0℃となります。
※婦人用体温計は、32.00から42.00℃となります。
※感温部の温度が32℃未満の時には「L」や「AL」等と表示し、42℃を超える場合は「H」や「AH」等と表示します。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
体温計でエラーが出て測定できない
わきで体温が高く出る/低く出る/ばらつく
体温計でエラーが出て測定できない【MC-652LC】
体温計の値に違いが出るのはなぜ?
基礎体温とは?
TOPへ