体温計のブザー音を消すことはできますか? | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 16034
  • 公開日時 : 2019/06/27 12:08
  • 更新日時 : 2024/03/08 09:47
  • 印刷

体温計のブザー音を消すことはできますか?

カテゴリー : 

回答

ブザー音の設定は、体温計の機種によって設定ができる機種とできない機種があります。
また、設定の仕方は体温計の機種によって手順が違います。

・音のON/OFFが設定できる機種

 MC-440、MC-682、MC-652LC

・音のON/OFFが設定できない機種

 上記の機種以外
 

●MC-440/MC-682の場合

「音のON/OFF」の設定は本体で設定が可能です。
取扱説明書をご確認いただき設定を試してください。
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動

 

●MC-652LCの場合

音のON/OFFの設定は体温計本体では設定は変更できません。
OMRON connectアプリから、MC-652LCの機器設定の変更が可能です。
(アラーム時刻・音量/ブザー音量/バックライト)
アプリで設定後にデータ転送をおこなうと、機器に設定が反映いたします。
 
■MC-652LCの機器設定を変更する
1.OMRON connectアプリホーム画面下部「機器」をタップし、機器一覧から「MC-652LC」をタップします。
APPimg
 
2.変更したい項目(アラーム/ブザー/バックライト)の右側にあるスライドボタンをタップして、設定のオン・オフを切り替えます。
 
3.詳細項目(アラーム時刻・音量/ブザー音量)をタップして、設定変更後に右上の「保存」をタップしてください。
※バックライトは詳細項目がないため、右上の「保存」をタップしてください。
APPimg
 
4.「機器を探しています。」と表示します。MC-652LCを一度ケースから取り出し、再度収納してください。
※本体上部のLEDランプが点滅したら、機器はデータ転送できる状態です。
APPimg
 
5.しばらくするとデータ転送が始まり、「設定完了」と表示されます。本体上部のLEDランプが点滅から点灯に変わると転送が完了です。
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動