商品・サービスに関するよくあるご質問
OMRON connectアプリで管理されているデータは、CSVファイル形式で出力し、メールに添付してパソコンへ送ることができます。
※心電図記録の出力方法はFAQをご確認ください。
>心電図記録の印刷方法
▼CSVファイルのサンプル(血圧計)
画像をタップすると拡大表示されます。
以下手順をご確認ください。
1.アプリホーム画面の測定パネルをタップします。
▼例:血圧計のパネルを選択した場合
2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、メニューの「測定結果出力」を選択してください。
3. 「健康データを出力することに同意しますか?」の画面で「同意する」を選択してください。

4.出力するデータのカテゴリと期間を選択して「出力する」をタップします。
対象期間は、年月が表示されている部分をタップすることで変更できます。

5. ご利用になるメールアプリを選択してください。
Androidスマートフォンにて、「1回のみ」「常時」と選択肢が表示される場合は「1回のみ」をタップしてください。
※スマートフォンの設定によって表示されない場合もございます。

6.メールアプリが起動しましたら、メールアドレスを入力してメールを送信してください。
データはCSVファイル形式で出力されますので、パソコンにてデータをご確認ください。
▼関連FAQ
>「らくらく血圧手帳」の作成手順【OMRON connectアプリ】