動画とイラストにて携帯型心電計の正しい使い方をご案内いたします。
1.電源を入れます
・「電源/測定中止」ボタンを押します。
・測定ガイド画面が表示されます。
2.リラックスした姿勢をとります。
・理想的な姿勢は椅子に深く座り背すじを伸ばした状態です。
※座った状態でも、横になった状態で測定することができます。
3.右手の人さし指が2つの[指電極]にぴったり当たるように持ちます。
※「測定」ボタンは、測定開始まで押さないでください。
※左ききの人も右手で持ってください。
4.素肌の左乳頭の下(約5cm)に[胸電極]を密着させます。
※腕の力を抜いてリラックスしてください。
5.そのままの姿勢で、「測定」ボタンを押します。
「測定」ボタンを押すと、「ピピッ」と音が鳴ります。
測定時間は約30秒です。その間1秒ごとに「ピ」という音が鳴り続けます。
測定中に体や本製品を動かさないでください。
測定中に電極が離れたり、周囲環境の影響を受けると正しく測定できないことがあります。
測定終了後に結果メッセージが表示され、心電図データが保存されます。
6.電源を切ります。
「電源/測定中止」ボタンを長押し(約2秒)してください。
「ピ・ピ・ピ・ピッ」と音を出して電源が切れます。
動画でみる携帯型心電計の使い方(50秒)