• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7023
  • 公開日時 : 2017/10/26 15:38

パッドのお手入れ方法

パッドの種類でお手入れ方法は異なるため、パッドの種類を確認し、選択肢より選択してください。

※お使いのパッドがわからない場合は下記FAQをご確認ください。
                        
file_image
ロングライフパッド
HV-LLPAD
 
file_image
ロングライフパッド(グレー)
HV-LLPAD-GY
 
file_image
患部集中パッド
HV-KSPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-3
 
file_image
3D大型パッド
HV-3DPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-2
 
file_image
ジャンボパッド
HV-JPAD
 
file_image
大型電極パッド
HV-BIG-PAD
 
file_image
HV-F3000用
標準パッド
HV-HYPAD
file_image
HV-F3000用
ひざパッド
HV-HZPAD
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドM
HV-WPAD-MJP
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドL
HV-WPAD-LJP
 
file_image
HV-F710/F971用
ひざ電気治療バンド専用パッド
HV-KNPAD
 
ひざ電気治療バンド専用パッド

回答

このパッドは水洗いできません。
 

◆お手入れ方法


①本体をパッドから取り外します。
パッド取り外しボタンを押しながら上に持ち上げると、本体をパッドから取り外すことができます。
 
file_image
 
②パッドの粘着面を拭きます。
水で湿らせた柔らかい布で、ゲルを傷つけないように拭いてください。
※粘着面に水分を与えすぎると、粘着力が弱くなります。
file_image
③パッドホルダーに貼り付けて、パッドの粘着面を完全に乾かしてください。
※乾いたティッシュや布で粘着面を拭かないでください。
※粘着面に水分を与えすぎた場合は、裏返して自然乾燥させてからパッドホルダーに貼り付けてください。
file_image
 

汗などでパッドの粘着部に水分が多量に付着したときは、以下の手順で乾燥させてください。
※パッドが汗を含んだまま使用すると、粘着面がはがれたりずれたりする場合があります。
 
・本体を裏返し、パッドの粘着面を乾燥させてください。
粘着面の水気が無くなるまで、自然乾燥させてください。(目安:8時間程度)
 
file_image

※直射日光は避けてください。
※乾燥させすぎると粘着力が弱くなります。乾燥が終わったら、すぐに収納してください
 
※パッドの交換の目安※
肌の状態や歩行時の汗のかき方などの個人差がありますが、約30回を目安に交換してください。
コードレスパッドは消耗部品です。粘着面が傷んだときは使用を中止し、別売品をお買い求めください。
 
ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。
オムロンヘルスケアストアに移動

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る