• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7023
  • 公開日時 : 2017/10/26 15:38

パッドのお手入れ方法

パッドの種類でお手入れ方法は異なるため、パッドの種類を確認し、選択肢より選択してください。

※お使いのパッドがわからない場合は下記FAQをご確認ください。
                        
file_image
ロングライフパッド
HV-LLPAD
 
file_image
ロングライフパッド(グレー)
HV-LLPAD-GY
 
file_image
患部集中パッド
HV-KSPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-3
 
file_image
3D大型パッド
HV-3DPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-2
 
file_image
ジャンボパッド
HV-JPAD
 
file_image
大型電極パッド
HV-BIG-PAD
 
file_image
HV-F3000用
標準パッド
HV-HYPAD
file_image
HV-F3000用
ひざパッド
HV-HZPAD
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドM
HV-WPAD-MJP
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドL
HV-WPAD-LJP
 
file_image
HV-F710/F971用
ひざ電気治療バンド専用パッド
HV-KNPAD
 
ロングライフパッド

回答

動画とイラストでお手入れ方法をご案内します。
水洗いは、ご使用30 回程度を1回の目安として、10 回ほどできます。
 
ロングライフパッドお手入れ方法(1分22秒)
 
①本体の電源を切り、導子コードをパッドから外して下さい。
 
②少量の水を数滴たらして、粘着面の汚れを指先でなでるように取り除いてください。
指先でパッドを洗う画像
 
※注意※
水をかけすぎるとパッドがふやけて、粘着部分が剥がれる場合があります。

 
③充分に水を切って、粘着面を自然乾燥させて下さい。  
パッドの水を切る画像
※ティッシュや布などで粘着面をふかないでください。
※ 誤ってティッシュが粘着面に貼り付いてはがれない場合、無理にはがさずティッシュの上からわずかな水で湿らせると簡単にはがれます。

 
④パッドを導子収納具に軽く貼り付け、収納してください。
導子収納具に貼り付けた画像
 
 
取り扱いについてのお願い
・お湯や洗剤、薬品(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
・つめやブラシなどで粘着面をきずつけないでください。
・長時間、頻繁に水洗いしないでください。
・高温多湿、直射日光のあたる場所に置かないでください。
※粘着面がいたんで寿命が短くなる場合があります。
・粘着面がべとついたり、はがれてきたときには、冷蔵庫の冷蔵室で一晩放置してください。粘着力が戻る場合があります。
※冷蔵庫の野菜室での保管はしないでください。野菜室は高湿度に保たれるため、粘着面の乾燥ができません。
 
パッドは消耗部品です
粘着面がいたんだときは、使用を中止し、別売品をお求めください。
※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。
 
ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 
オムロンヘルスケアストアに移動

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る