パッドのお手入れ方法 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7023
  • 公開日時 : 2017/10/26 15:38

パッドのお手入れ方法

パッドの種類でお手入れ方法は異なるため、パッドの種類を確認し、選択肢より選択してください。

※お使いのパッドがわからない場合は下記FAQをご確認ください。
                        
 
 
この設問からやり直す
HV-F3000用パッド

回答

このパッドは水洗いできません。


◆お手入れ方法


水を染み込ませたガーゼや布巾等毛羽立たない布で、粘着面を湿らせて汚れをふき取ってください。
一時的に粘着力を回復させることができます。ただし、水分を与えすぎると粘着力が弱くなります。

パッドを拭く画像1
パッドを拭く画像2

 

 

※パッドの交換の目安※

個人差がありますが、約30 回程度です。


 

※注意※

このパッドは水洗いできません。
水をかけるとパッドの粘着部分が剥がれる場合があります。


 

パッドは消耗品です

粘着面がいたんだときは、使用を中止してください。
※粘着面に水分を与えると、粘着力が低下してしまうことがございますので、ご注意ください。
※使い方、埃、汚れ、肌の乾燥や油分、デオドラントシートの使用など、様々な状況で目安より早く消耗することがあります。
※HV-F3000用のパッドは販売を終了しています。

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?