耳式体温計の測り方がわからない | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 17184
  • 公開日時 : 2020/03/02 14:22
  • 更新日時 : 2020/03/03 09:21
  • 印刷

耳式体温計の測り方がわからない

カテゴリー : 

回答

動画とイラストで耳式体温計の測り方をご説明します。
 
耳式体温計の測り方(2分30秒)

 
<測定方法>
※測定前に、プローブカバーが本体についていること、汚れていないことを確認してください。
 
自分で測定する場合
1.電源/測定スイッチを押し、電源を入れます。
MC-510電源スイッチ
 
2.℃の表示が出たらプローブを耳に入れます。
 
MC-510測り方
 
「ピッ」と鳴ったら、自動的に測定が始まります。
MC-510測り方
 
MC-510測り方
3.プローブを左右に動かします。
ぴったりセンシング機能によって測定中のもっとも高い温度を記憶します。
MC-510測り方
 
4.プローブを耳に入れたままで、もう一度電源/測定スイッチを押します。
「ピピピピッ」と鳴り、測定終了です。
 
MC-510測り方
※ぴったりセンシング機能は最長10秒間です。
「ピピッ」と鳴って以下の表示が出たら、電源/測定スイッチを押さずにプローブを耳から抜いていることが考えられます。
その際は、再度測定をしてください。
 
MC-510測り方
 

 
子どもを測定する場合(MC-510使用)
 
1.電源/測定スイッチを押し、電源を入れます。
 
2.耳の上部分をかるく後方にひっぱり、耳の穴をまっすぐにします。
  ℃の表示が出たらプローブを耳の穴に沿って入れます。
 
3.「ピッ」と鳴ったら、プローブを左右に動かします。
MC-510測り方
4.プローブを耳に入れたままで、もう一度電源/測定スイッチを押します。
「ピピピピッ」と鳴り、測定終了です。
 
※新生児や赤ちゃんは耳穴が小さい為プローブを奥まで差し込めませんが耳の入り口にプローブを蓋をするようにぴったりとくっつけて測定してください。(無理やり耳にプローブを入れないでください。)
 
検温のポイント

耳式体温計で検温する場合、耳の中が汚れていると、正確な測定ができません。
耳垢などはきれいに取り除いておきましょう。

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?