• No : 19019
  • 公開日時 : 2024/11/06 14:57
  • 更新日時 : 2025/12/19 14:43
  • 印刷

エラー6029が表示され、データ転送できない【OMRON connectアプリ】

回答

アプリは機器を探していますが、機器が見つからない状態です。

 

以下をご確認のうえ、操作を再度お試しください。

・機器登録がお済みでない場合は、OMRON connectの「機器」画面にある「+機器の追加」をタップし機器登録を実施してください。

・機器が通信できる状態となっていることを確認してください。

 機器を通信できる状態にする方法は機器の取扱説明書または機器についてのヘルプをご確認ください。

 機器のFAQは、アプリの「その他」→「ヘルプ」→「機器」→確認したい機器の「機器型式」を選択して確認いただけます。

・Bluetooth通信のため、機器とスマートフォンは5m以内に置いてください。

 

▼関連FAQ

>データ転送方法

>【血圧計】通信ボタンを押すとOFFが表示され転送できない

>【携帯型心電計 HCG‐8010T1】本体のBluetoothをオフにすることはできますか?

>【婦人用体温計 MC-652LC】機器登録やデータ転送ができない

>【活動量計 HJA-331T1】通信マークが表示されず、データ転送できません

>自動データ転送ができません

>データ転送ができません

>アプリに機器登録するにはどうしたらいいですか?