• No : 18522
  • 公開日時 : 2016/10/25 12:58
  • 更新日時 : 2024/12/13 14:32
  • 印刷

まとめてデータ転送はできますか?【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリではデータ転送時に、機器に保存されている未転送のデータをまとめて転送することができます。
 
機器にはそれぞれメモリ機能があり、機器のメモリが回数を超えると、古いデータから順に削除されます。メモリを超えない範囲でデータ転送してください。

※機器のメモリ回数は、機器の取扱説明書の仕様をご確認ください。
取扱説明書ダウンロードページに移動

※音波体温計MC-6800Bにはメモリ機能がないため、都度測定後にデータ転送が必要です。
 詳細は以下FAQをご確認ください。

 >データ転送の方法 音波通信体温計MC-6800B【OMRON connectアプリ】