• No : 12680
  • 公開日時 : 2016/08/29 14:32
  • 更新日時 : 2026/06/26 15:34
  • 印刷

ホーム画面のパネルにはどんなデータが表示されますか?【OMRON Connectアプリ】

回答

ホーム画面の最新値下部の測定値パネルには、OMRON Connectアプリに転送されたデータのうち、最新値のみ表示されます。

最新値以外のデータは、グラフ画面や測定結果一覧から確認することができます。

>どうしたらグラフを見ることができますか?

>測定データを一覧で見ることはできますか?

 

ホーム画面を下から上にスワイプすると、すべての測定値パネルを確認することができます。


※測定値パネルの種類や枚数は、登録している機器によって異なります。

※血圧計の機器登録とクラウドの登録をしている場合には、最新値上部に「かんたん血圧日記」などのお気に入りコンテンツが表示されます。

 

▼関連FAQ

>ホーム画面のパネルの表示/非表示、並び替えの方法

>「かんたん血圧日記」では何ができますか?