OMRON Connectアプリに転送したデータは、測定結果一覧より1件ずつ、削除していただくことができます。
操作につきましては、以下の手順をご参照ください。
※データの削除は1件ずつとなり、複数件まとめて削除することができません。
※一度削除されたデータは復元することができません。
※心電図データの削除方法については以下のFAQを参照ください。
1.OMRON Connectアプリを起動し、ホーム画面の最新値下部にある測定値パネルをタップします。
2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、「測定結果一覧」を選択します。

3.転送された測定結果が表示されますので、 消去したいデータをタップします。
4.測定データ詳細の画面最下部「削除」をタップします。
確認画面が表示されますので、再度「削除」をタップしてください。
5.測定結果一覧にて、データが削除されているかご確認ください。