• No : 12668
  • 公開日時 : 2016/08/29 14:33
  • 更新日時 : 2026/08/19 10:32
  • 印刷

他のアプリにデータを連携できますか【OMRON Connectアプリ】

回答

連携アプリ・サービスでは、他のアプリ・サービスに対して、測定データ連携する設定ができます。

連携できるアプリは、Connectアプリのコンテンツライブラリーから『連携アプリ・サービス』の一覧で確認できます。

 

▼確認手順

1.OMRON Connectアプリを起動し、ホーム画面下部「コンテンツ」>「+コンテンツの追加」をタップします。

2.コンテンツライブラリー内の「連携アプリ・サービス」をタップすると『連携アプリ・サービス』の一覧が表示されます。

アプリ画面

        file_image

アプリ画像

 

『連携アプリ・サービス』に掲載されていないアプリには連携できません。

※一部団体向けアプリを除く。

 

■iPhoneのヘルスケアアプリやGoogleのヘルスコネクトアプリへの連携については以下のFAQをご確認ください。

>[iOS] Appleのヘルスケアにデータを出力したい

>[Android] Googleのヘルスコネクトにデータを出力したい