携帯型心電計に市販のSDカードは使用可能ですか? | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 10773
  • 公開日時 : 2016/03/03 20:21
  • 更新日時 : 2024/06/17 15:26
  • 印刷

携帯型心電計に市販のSDカードは使用可能ですか?

カテゴリー : 

回答

オムロン携帯型心電計HCG-801には弊社動作保証済みのSDメモリカードをご使用ください。

オムロンで販売しているSDメモリカードは「(株)アドテック社」の512MBです。
型式:HCG-SD
※SDメモリカードの容量に限らず測定記録は300件保存できます。
 
※注意※
市販品のSDメモリーカードは使用しないでください。

・心電計では32MB~1GB以下のSDメモリカードでなければ、本体がSDメモリカードを認識できません。
・現在量販店などでは1GB以下のSDメモリカードは取扱いが無い場合があり、購入することが難しいと考えられます。
・高速タイプのSDメモリカードは、機器と速度が合わないため、記録が取れません。

 

SDメモリカードの購入をご希望の場合は、以下までご連絡ください。

 

■電話でのご注文
オムロンヘルスケアお客様サービスセンター
フリーダイヤル:0120-30-6606
•電話受付時間:9:00~17:00まで
(土・日・祝日・年末年始を除く)
 
※ダイヤルのかけ間違いが多くなっております。ダイヤルは正確におかけください。
 

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?