• No : 5864
  • 公開日時 : 2015/01/14 10:44
  • 更新日時 : 2019/10/21 13:14
  • 印刷

妊娠検査薬の終了窓に線が出なかった

カテゴリー : 

回答

尿をかけてから10分経過しても終了確認窓に線が現れない場合、検査が正しく行われなかったということになります。

                                                                                               
クリアブルーの終了窓に線が現れない場合の考えられる原因について、以下の内容が考えられます。
 

■直接サンプラーに尿をかけた場合

 ●5秒以上尿をかけた、尿の勢いが強すぎた
  →試薬と尿が正しく反応できず検査結果が出なくなります。

 ●尿の量が少ない場合
  →尿が試薬の反応する場所まで届かない場合があります。

コップで検査をされた場合
  →サンプラーの先端しか尿が浸かっていない場合や尿に浸ける
   時間が短い場合、判定が出ない可能性があります。

 

下記方法で、使用したクリアブルーとは別の新しい商品で再度検査をしてください。

<参考FAQ>
正しく検査をする方法を知りたい 
『B.紙コップなどを使用し検査をする方法』を選択

 

※注意※

一度使用されたクリアブルーは再度検査することはできません。
終了窓に表示が出なかった製品であっても、再度検査への使用は正しく検査ができなくなるため使用しないでください。
大変恐縮ですが、新しい製品での検査をお願い致します。