• No : 18662
  • 公開日時 : 2023/12/25 10:33
  • 更新日時 : 2024/03/11 13:57
  • 印刷

活動量計に「Err」が表示される

回答

「Err」が点灯している場合と点滅している場合で対処方法が異なります。
以下の内容を確認してください。
 

 
■「Err」が点灯している場合
file_image
 
電池を入れ直してください。
電池を入れ直しても「Err」が点灯し続けている場合は、本体が故障している可能性があります。修理をご検討ください。
 
健康機器修理web受付画面に移動
 

 
■「Err」と通信マークが点滅している場合
file_image

OMRON connectアプリに機器登録していない状態で「決定/●」を3秒以上押し続けたり、通信に失敗した場合に表示されることがあります。

いずれかのボタンを押すと表示が消えますので、OMRON connectアプリを利用していない場合はそのままご利用ください。
 
OMRON connectアプリをご利用の場合は以下のFAQをご確認ください。
>アプリに機器登録するにはどうしたらいいですか?【OMRON connectアプリ】