OMRON connectアプリは、1台のスマートフォンに血圧計を2台以上登録することができます。ただし、1台のスマートフォンで管理できるのは1名分のデータです。
上腕式と手首式の血圧計を登録したり、同じ型式の血圧計を2台以上登録することも可能です。
※心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T/HEM-7530Tに限り、1台のスマートフォンに1台のみ登録できる仕様です。
アプリには以下のように表示されますので、複数の機器で測定した場合でも継続したデータ管理ができます。
■アプリホーム画面の最新値パネル
転送されたデータの中で最も新しい値が、血圧パネルに表示されます。
複数の機器を登録した場合でも、表示される血圧パネルは1枚です。
■グラフ画面
転送されたデータの平均値グラフと平均値が表示されます。
※グラフ画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。
>どうしたらグラフを見ることができますか?【OMRON connectアプリ】