• No : 18633
  • 公開日時 : 2023/11/15 15:20
  • 更新日時 : 2023/11/30 13:13
  • 印刷

血圧計を2台以上登録することはできますか?【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリは、1台のスマートフォンに血圧計を2台以上登録することができます。ただし、1台のスマートフォンで管理できるのは1名分のデータです。

 
上腕式と手首式の血圧計を登録したり、同じ型式の血圧計を2台以上登録することも可能です。
※心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800Tに限り、1台のスマートフォンに1台のみ登録できる仕様です。
 
アプリには以下のように表示されますので、複数の機器で測定した場合でも継続したデータ管理ができます。
 
■アプリホーム画面の最新値パネル
 転送されたデータの中で最も新しい値が、血圧パネルに表示されます。
 複数の機器を登録した場合でも、表示される血圧パネルは1枚です。
 
■グラフ画面
 転送されたデータの平均値グラフと平均値が表示されます。
 ※グラフ画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。
 >どうしたらグラフを見ることができますか?【OMRON connectアプリ】
 
■測定結果一覧画面
 転送されたすべてのデータが一覧で表示されます。
 ※測定結果一覧画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。
 >測定データを一覧で見ることはできますか?【OMRON connectアプリ】
 
■測定データ詳細画面
 測定した機種を確認することができます。
 
▼例:HCR-1902T2の測定データ詳細画面
 file_image
 
▼関連FAQ
>OMRON connectアプリで複数人の記録を管理したい
>アプリに機器登録するにはどうしたらいいですか?【OMRON connectアプリ】