• No : 18593
  • 公開日時 : 2023/10/03 14:02
  • 印刷

自動認識機能で測定したときに、登録した個人番号が表示されません

回答

以下のような場合、登録した個人番号が表示されないことがあります。

・体形や体重の近い人が測定された場合
・体重が大きく変動した場合
・間違って他の個人番号へ測定結果が保存された場合
 
 
▼自動認識機能とは
測定前に個人番号を選択しなくても、測定結果から登録している個人を認識して、個人番号を表示する機能です。
本体に記録された過去の体重と体組成データを基に、個人番号を推定しています。
 
異なる個人番号が頻繁に表示される場合は、以下のいずれかの対処方法をお試しください。
 
■自動認識機能で測定後、表示される個人番号を確認して、正しい場合は決定する。異なる場合は正しい個人番号を選択後に決定する
※7~10日間ほどお試しください。
 
■個人データを削除して、再度個人データを登録する
※削除する個人番号に記録されているデータは、すべて削除されます。
※データ転送が可能な機器をご利用の場合は、事前にデータ転送することをおすすめします。
 
 
上記の対処方法で改善しない場合は、個人番号を選んでから測定してください。
 
各機能の操作方法は、体重体組成計の種類によって違います。
お使いの体重体組成計の型式をご確認の上、取扱説明書をご参照ください。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動