• No : 16806
  • 公開日時 : 2019/11/27 13:00
  • 更新日時 : 2024/07/09 11:22
  • 印刷

HeartGuideは右手首と左手首のどちらで使用したらいいですか

回答

Heart Guideは、右手首でも左手首でも使用できます。
血圧は右手首と左手首で測定値は異なる場合がありますので、血圧を測定するときは常に同じ手首で使用することをお勧めします。

お買い上げ時は、左手首に設定されています。
右手首で測定する場合は、機器で以下の操作を行い設定を変更をしてください。

1.機器の[進む(2番目)]ボタンと[測定 / 停止(1番目)]ボタンの両方を同時に3秒以上押す。
2.「ON/OFF・左/右」が表示されたら、[ホーム(3番目)]ボタンを押す。
3.左手首に装着するときは[測定 / 停止(1番目)]ボタン、右手首に装着するときは[ホーム(3番目)]ボタンを押す。