• No : 12672
  • 公開日時 : 2022/11/01 09:00
  • 更新日時 : 2026/06/26 15:19
  • 印刷

アプリから測定データを削除することができますか?【OMRON Connectアプリ】

回答

OMRON Connectアプリに転送したデータは、測定結果一覧より1件ずつ、削除していただくことができます。

操作につきましては、以下の手順をご参照ください。

※データの削除は1件ずつとなり、複数件まとめて削除することができません。

※一度削除されたデータは復元することができません。

※心電図データの削除方法については以下のFAQを参照ください。

>心電図記録を削除する方法

 

1.OMRON Connectアプリを起動し、ホーム画面の最新値下部にある測定値パネルをタップします。

  

2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、「測定結果一覧」を選択します。

アプリ画面

 

3.転送された測定結果が表示されますので、 消去したいデータをタップします。

アプリ画面

 

4.測定データ詳細の画面最下部「削除」をタップします。

確認画面が表示されますので、再度「削除」をタップしてください。

アプリ画面

 

5.測定結果一覧にて、データが削除されているかご確認ください。