霧が出ない【NE-C803】
よくあるご質問
/category/show/412?site_domain=jp
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
No : 14864
公開日時 : 2017/12/14 14:36
更新日時 : 2019/09/02 11:21
霧が出ない【NE-C803】
原因は以下の4点が考えられます
・部品の汚れや消耗、破損
・部品の不足や取付方法
・本体故障
・薬液の量が適正ではない
薬液の量が約
2~10 mLの範囲内
かをご確認ください。
次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。
電源スイッチを押して送気ホース差込口から空気が出ているかを確認いただき、
下部の設問から該当する状況を選択してください。
空気が出ている
空気が出ていない
空気の出が弱い
どちらに当てはまるか、選んでください
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
ネブライザのお手入れ方法
取扱説明書がほしい
購入できる別売部品の確認と注文
ネブライザの吸入時間が長くなった
修理申し込みについて
TOPへ