霧が出ない【NE-C28】
よくあるご質問
/category/show/412?site_domain=jp
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
No : 14862
公開日時 : 2017/12/14 13:12
更新日時 : 2019/09/02 11:24
霧が出ない【NE-C28】
原因は以下の3点が考えられます。
・部品の汚れや消耗、破損
・本体故障
・薬液の量が適正ではない
薬液の量が約
2~10mlの範囲内
かをご確認ください。
次に本体が正しく動作しているかをご確認ください。
電源スイッチを押してエアコネクタから空気が出ているかを確認いただき
下部の設問から該当する状況を選択してください。
空気が出ている
空気が出ていない
空気の出が弱い
どちらに当てはまるか、選んでください
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するよくあるご質問
ネブライザのお手入れ方法
取扱説明書がほしい
ネブライザの吸入時間が長くなった
ネブライザを使用中、送気ホースが抜ける
購入できる別売部品の確認と注文
TOPへ