• No : 4239
  • 公開日時 : 2014/08/19 00:00
  • 更新日時 : 2025/11/13 14:54
  • 印刷

1回目の値が2回目の値より高く出る

回答

連続して血圧を測定すると、1回目の値は2回目の値よりも高くなる傾向があります。

1回目の値は測定準備やこれから血圧を測定するという緊張から、血圧は高めになることが多いことが考えられます。


そのため、1回目を測定する前に5分以上安静にし、深呼吸してから測定することおすすめしています。
また、2回目は1回目の測定後に腕がうっ血を起こしている場合があるため、2回目を測定する前に1~2分時間をあけて安静にしてから測定することをおすすめします。 

▼関連FAQ
>連続して血圧を測定すると値がばらつく

 

血圧の基礎知識

血圧が気になる人が知っておきたい基礎知識をご紹介します。

 >血圧の基礎知識