• No : 4186
  • 公開日時 : 2014/08/12 00:00
  • 更新日時 : 2025/05/28 13:49
  • 印刷

歩数計や活動量計はどのようにカウントしているんですか?

回答

■振り子式
振り子が上下にゆれると1歩とカウントします。上下方向の振動のみ捉え、歩く以外の振動も捉えることもあります。

■1軸加速度センサ
上下方向の揺れを感知するセンサでカウントします。加速度が加わると内部で解析し、歩数としてカウントします。

■2軸加速度センサ
上下方向・左右方向の揺れを感知する2つのセンサでカウントします。加速度が加わると、内部で解析して歩数としてカウントします。


■3軸加速度センサ
上下方向・左右方向・前後方向の揺れを感知する3軸のセンサでカウントします。加速度が加わると、内部で解析して歩数としてカウントします。

 


※加速度センサとは
加速度センサは、センサに伝わる速度と勢い(重さがかかる時の強さ)の大きさを見ているセンサになります。