• No : 18748
  • 公開日時 : 2024/04/09 12:17
  • 更新日時 : 2025/04/03 11:41
  • 印刷

心電図管理ソフトでできること【携帯型心電計HCG-9010U】

カテゴリー : 

回答

携帯型心電計HCG-9010Uで記録した心電図データを確認するには、パソコン専用ソフト「オムロン心電図管理ソフト HCG-SOFT-3」が必要です。

■対応OS
日本語版 Microsoft® Windows10 (64/32bit)
日本語版 Microsoft® Windows11
(OSをアップグレードして使用している場合は、上記OSに該当しても 動作保証外となりますのでご了承ください。)

心電図管理ソフトでは以下のことができます。
 
※心電図管理ソフトのダウンロードは以下よりご確認ください。
>オムロン 心電図管理ソフト HCG-SOFT-3 ダウンロード
 
・心電図データの取り込み※1
HCG-9010Uで記録した心電図データをパソコンに取り込むことができます。
 
・心電図データの閲覧
※1で取り込んだ心電図データをパソコン画面で閲覧できます。

・心電図データのユーザーメモ記入
心電図記録時の状況などを「ユーザーメモ」に記入し、気になる症状などをチェックできます。
 
・心電図データの印刷
心電図データの詳細情報を印刷できます。
 
 
詳細については、以下FAQをご確認ください。
>正しい使い方【携帯型心電計HCG‐9010U】