• No : 18651
  • 公開日時 : 2023/12/15 12:36
  • 更新日時 : 2026/03/26 09:16
  • 印刷

[●]ボタンを2秒以上押しても通信マークが表示されず、データ転送できません 活動量計HJA-331T1【OMRON connectアプリ】

回答

活動量計のBluetooth通信設定がオフになり、データ転送ができない状況と考えられます。

データ転送を行うには、活動量計本体のBluetooth通信設定をオンにする必要があります。

以下の手順に従って、Bluetooth通信設定をオンにしてください。

 

▼Bluetooth通信をオンにする方法

1.機器のいずれかのボタンを押して、表示部にホーム画面(歩数が表示されている画面)を表示します。

※既に表示部に文字や数字が表示されている場合は「2」へ進んでください。

 

2.機器の[▼+●]ボタンを同時に3秒以上押し続けます。

file_image

 

3.表示部に「on」と表示されたら[▼+●]ボタンから指を離します。

file_image

 

4.[●]ボタンを押します。ホーム画面が表示されて、設定が完了します。

file_image

 

※活動量計の通信設定をオンにしてもデータ転送ができない場合は、以下のFAQをご確認ください。

>データ転送ができません【OMRON connectアプリ】