• No : 18034
  • 公開日時 : 2022/06/22 12:31
  • 更新日時 : 2024/10/29 15:36
  • 印刷

「心電図の記録が中断されました」と表示される【携帯型心電計HCG‐8060T】

カテゴリー : 

回答

「心電図の記録が中断されました」が表示された場合は、以下の原因と対処方法をご確認ください。
 
 
原因と対処方法
 
●肌が電極と密着していない。
記録中に肌が電極から離れてしまった可能性があります。また、正確な記録のため、衣服越しではなく、素肌に密着させてください。
 
 
●肌が乾燥している。
肌が乾燥していると、肌から電極が離れてしまったと誤判定する場合があります。アルコール消毒剤を柔らかい布に湿らせて電極を拭いたり、布タオルなどで肌を少し湿らせたりしてから使用してください。
 
 
 
携帯型心電計HCG‐8060Tの正しい使い方については、以下FAQをご確認ください。