• No : 17241
  • 公開日時 : 2020/03/25 09:04
  • 更新日時 : 2022/02/04 15:06
  • 印刷

体温計の電池の寿命はどれくらい?

カテゴリー : 

回答

体温計の電池の寿命は、体温計や電池の種類によって異なります。
また、ご使用状況や環境によっても変わります。

お使いの体温計の型式をご確認の上、取扱説明書の「仕様」欄をご参照ください。
 
※以下、一部型式参照
型式 電池種類と個数 予測検温 実測検温
MC-680 LR41×2個 約5000回 約1700回
MC-681 CR2016×1個 約15000回 約3000回
MC-687 CR1220×1個 約5000回 約1700回
MC-6740
MC-6742 
CR1220×1個 約12000回 約2000回
MC-170 LR41×1個 - 約1100回
MC-6830L
MC-6832L
CR1220×1個 約1100回 約500回
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動
 
ご注意

お買い求めいただいた際に内臓されている電池は、お試し用電池です。
お試し用電池は、電池寿命の回数以内に切れることがありますので、 検温途中に電池交換マークが表示された場合は、新しい電池へ交換をしてください。

体温計の電池種類と交換の方法は、以下FAQをご確認ください。
>体温計の電池種類と交換方法