• No : 16791
  • 公開日時 : 2019/11/27 13:00
  • 更新日時 : 2025/12/18 11:26
  • 印刷

測定記録を出力・印刷したい【HeartAdvisorアプリ】

回答

測定記録を「PDF」または「Excel」ファイルとして出力し、メールに添付してパソコンに送る機能があります。
パソコンで受信したメールの添付ファイルをご利用いただき、お客様ご自身で印刷してご利用ください。

1.アプリ画面下部の「測定記録」をタップします。
 
2.出力するカテゴリ(血圧、活動、睡眠、体重)をタップします。
測定記録の出力・印刷手順画像1

3.測定記録画面右上の「測定結果出力」をタップします。
※ご利用の端末によっては、矢印のみ表示されている場合があります。
 
測定記録の出力・印刷手順画像2

4.共有する測定記録、期間、フォーマットを選択し、「送る」ボタンをタップしてください。
測定記録の出力・印刷手順画像3

5.パソコンで受信したメールの添付ファイルをご利用ください。