• No : 16776
  • 公開日時 : 2019/11/27 13:00
  • 更新日時 : 2025/12/18 11:41
  • 印刷

HeartGuideのイベントの記録(時間記録)はどのように確認できますか。

回答

HeartGuideでは、「食事をとった時間」や「服薬した時間」など、特定の時間を記録することができます。
記録した時間は、HeartAdvisorアプリで閲覧できます。

HeartGuideの上から2番目[進む]ボタンを3秒以上押すと、機器の画面に「記録しました」と表示されます。

アプリ画面の「設定>イベント」をタップすると記録をご確認いただけます。
機器に記録した時間表示の横の「メモ追加」をタップすると、メモを入力することができます。