よくあるご質問
>
低周波治療器
>
「E1」が表示される【HV-F311/HV-F320】
戻る
No : 12345
公開日時 : 2016/08/09 15:09
更新日時 : 2019/08/21 15:35
印刷
「E1」が表示される【HV-F311/HV-F320】
カテゴリー :
よくあるご質問
>
低周波治療器
よくあるご質問
>
低周波治療器
>
困った時は
回答
温熱導子コードプラグが正しく接続されていません。
下記の手順で正しく接続してください。
①電源が切れていることを確認する
②温熱導子コードプラグを、プラグ差込口に接続する
※接続の際はプラグを持って、カチッと音がするまで奥へしっかり差し込んでください。
HV-F311 HV-F320
それでも、エラー表示が消えない場合は、温熱導子コードが断線(故障)している可能性があります。
すぐに使用を停止し、温熱導子コードを交換してください。
お近くの電気量販店でご購入いただくことが可能ですが、在庫がない場合もございます。
弊社で購入をご希望の場合は、以下までご連絡ください。
■お申し込み窓口
ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。