• No : 5782
  • 公開日時 : 2015/01/07 13:56
  • 更新日時 : 2025/07/03 10:10
  • 印刷

ArEA・地域・Arなどと表示が出て測定できない

回答

電源を入れるとArEA・地域・Arなどと表示が出ている場合、お住まいの地域の設定がされていない状態です。お住まいの地域を設定してください。

初期設定や電池交換をされた場合、本体が初期の状態にリセットされます。
電池交換や本体への振動により表示される場合があります。
 
■表示例
体重体組成計の「ArER」 体重体組成計の「地域」 Ar表示
※お住まいの地域を正しく設定しないと、正確な測定ができません。
※機種により設定手順がことなるため、具体的な設定手順は取扱説明書にしたがって設定をしてください。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動