よくあるご質問
>
体重体組成計・体重計
>
体重体組成計の両足測定と両手両足測定とでは何が違うのですか?
戻る
No : 4170
公開日時 : 2014/08/11 00:00
更新日時 : 2019/08/23 09:27
印刷
体重体組成計の両足測定と両手両足測定とでは何が違うのですか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
体重体組成計・体重計
回答
体重体組成計は、大きく分けると「両足測定タイプ」と「両手両足測定タイプ」の2種類があります。
体重体組成計に乗るだけで簡単に測定できます。
体内水分の日内変動の影響を受けやすいので、
毎日同じ時間帯で測りましょう。
電極がついたグリップを握り、両手と両足を結んで
全身に微弱電流を流して測定するタイプ。
体型の違いや体内水分の日内変動による影響を
受けにくいという特長があります。
また、全身の体組成だけではなく、両腕・両脚・体幹
と
いった部位別の体組成チェックを行うこともできます。