• No : 4165
  • 公開日時 : 2014/08/11 00:00
  • 更新日時 : 2023/09/14 09:06
  • 印刷

内臓脂肪レベルとは何ですか?

回答

体脂肪のうち、内臓のまわりについている脂肪が「内臓脂肪」です。

「内臓脂肪レベル」は、内臓脂肪の面積の大小を、自社データに基づいてレベル化したもので、当社独自の推定式により算出しています。
※内臓脂肪レベルはあくまでも目安です。医学的診断については、医師にご相談ください。
内臓脂肪の割合を正確に知るには、病院で検査を受ける必要があります。病院では、腹部CT検査により、へその位置で内臓脂肪の面積(断面積)が100cm²以上ある場合を「内臓脂肪型肥満」としています。
 
内臓脂肪レベル判定の目安は、下記「商品活用ガイド 体重体組成計でわかること」をご確認ください。