• No : 19162
  • 公開日時 : 2024/10/09 14:51
  • 更新日時 : 2026/03/26 11:28
  • 印刷

[Android] Googleヘルスコネクトアプリに出力する指標を確認・変更したい【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリのコンテンツライブラリーからヘルスコネクト連携を選択し、ヘルスコネクトに出力する指標を確認・変更できます。

※OMRON connectアプリとヘルスコネクトの連携手順については以下のFAQをご確認ください。

>Googleのヘルスコネクトアプリにデータを出力したい

 

手順は以下の通りです。

1.ホーム画面下部にある①「コンテンツ」をタップし、コンテンツ画面の②「+コンテンツ追加」をタップします。

  

2.ヘルスコネクト連携の「連携設定」をタップします。

 

  

3.ヘルスコネクト連携画面にて「ヘルスコネクト設定を開く」をタップします。

 

4.「アプリの権限」をタップし、「OMRON connect」を選択します。

アプリのアクセス権画面にて連携したい指標をオンに、連携を解除する指標をオフにしてください

 

※画像はオンの状態です。

※ご利用のスマートフォンの機種やOSのバージョンより画面の表示が異なる場合があります。

 

5.設定後、画面左上の「←」をタップしてOMRON connectアプリに戻ってください。