• OMRON connect > 体重体組成計や体重計を2台以上登録することはできますか?【OMRON connectアプリ】
  • No : 18595
  • 公開日時 : 2023/10/23 10:19
  • 更新日時 : 2026/03/26 09:09
  • 印刷

体重体組成計や体重計を2台以上登録することはできますか?【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリは、1台のスマートフォンに体重体組成計や体重計を2台以上登録することができます。ただし、1台のスマートフォンで管理できるのは1名分のデータです。

 
体重体組成計と体重計の両方を登録したり、同じ機器を複数登録することも可能です。
 
アプリには以下のように表示されますので、複数の機器で測定した場合でも継続したデータ管理ができます。
 
■アプリホーム画面の最新値パネル
 転送されたデータの中で最も新しい値が、体重やBMIなどの指標別に表示されます。
 複数の機器を登録した場合でも、表示されるパネルは1つの指標につき1枚です。
 
■グラフ画面
 転送されたデータの平均値グラフと平均値が表示されます。
 ※グラフ画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。

■測定結果一覧画面
 転送されたすべてのデータが一覧で表示されます。
 ※測定結果一覧画面の詳細は以下のFAQをご確認ください。

■測定データ詳細画面
 測定した機種を確認することができます。
 
▼例:HBF-227Tの測定データ詳細画面
OC_Weightdeta
 
 
▼関連FAQ