• No : 18037
  • 公開日時 : 2022/06/22 12:32
  • 印刷

電池交換の仕方【携帯型心電計HCG‐8060T】

カテゴリー : 

回答

携帯型心電計HCG‐8060Tの電池交換の仕方についてご案内いたします。

アプリ上で電池残量マークが表示されます。残量がなくなったときは、電池を交換してください。
※電極に触れて測定開始の状態になると、アプリ画面右上に電池残量マークが表示されます。
 
▼表示例
 
電池残量マーク
 
 
使用電池:リチウム電池CR2016(市販品)1個
※指定外の電池を使わないでください。
※充電式のコイン電池は使用できません。
※推奨期限の過ぎた電池を使わないでください。けがの発生や本体故障の原因になります。
 
 
1.本体裏面の電池カバーのねじを精密ドライバーで外し、電池カバーを外す
 
※工具は精密ドライバーを使用してください。
先端サイズ:+ドライバー(№00)
 
 
説明書
 
※電池カバーや固定用ねじを紛失した場合は、別売品をご注文ください。
 
 
2.つまようじ等の細くて折れにくい棒で電池を取り出す
 
説明書
 
 
※金属製のピンセットやドライバーなどは使用しないでください。
 
3.電池を、図のように⊕を上にして入れる
 
 
説明書
 
 ※電池周りの金属部を手で触らないよう注意してください。
 
 
4.電池カバーを元通りに取り付けて、ねじで固定する
 
説明書
 
※ねじ締めが不十分だと、心電図を正しく記録できないことがあります。