• No : 16593
  • 公開日時 : 2019/09/11 09:20
  • 更新日時 : 2019/11/11 10:51
  • 印刷

超音波式ネブライザNE-U780のエラー表示

カテゴリー : 

回答

超音波式ネブライザNE-U780のエラー表示についてご案内します。

以下内容は、取扱説明書の項目「故障かな?と思ったら」にも掲載されています。
                          

 
エラー1
本体内部のファンが停止しています。
電源プラグを抜き、以下窓口より修理をご依頼ください。

 
エラー3
本体内部のソフトウェアに異常が発生しています。
電源プラグを抜き、以下窓口より修理をご依頼ください。

 
エラー4
本体内部の発振回路がショートしています。
電源プラグを抜き、以下窓口より修理をご依頼ください。

 
エラー5
本体と作用槽が接触していません。
作用槽を一度抜き、本体接点および作用槽接点の接触面を消毒用アルコールを含ませた柔らかい布でしっかり拭いてください。
接点の場所
※上記の方法でも正常に動作しない場合は、以下窓口より修理をご依頼ください。

 
修理は以下の窓口よりご依頼ください。
健康機器 修理web受付画面に移動
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
取扱説明書ダウンロードページに移動