• No : 16042
  • 公開日時 : 2019/07/02 09:21
  • 更新日時 : 2021/07/12 09:32
  • 印刷

体重体組成計は縦置きに保管できますか?

カテゴリー : 

回答

縦置きにして保管していただいても問題ございません。
ただし、縦置きにして保管をする場合は、必ず倒れないような場所に収納してください。

※下記の機種は、本体に乗っていないときの重さが「0 kg」になるように、定期的に精度を補正しています。
縦置きにして保管していた場合、実際とは異なる体重値が表示されることがある為、「0kg補正」が必要です。
HBF-227T/HBF-228T/HBF-230T/HBF-225/HBF-226/HBF-255T/HBF-256T/HBF-254C/HBF-253W/HBF-252F/HBF-251
 
「0kg補正」の仕方は、体重体組成計の種類によって手順が違います。
お使いの体重体組成計の型式をご確認の上、取扱説明書をご参照ください。
 
取扱説明書ダウンロードページに移動