• No : 15976
  • 公開日時 : 2019/06/14 16:14
  • 更新日時 : 2025/06/02 13:35
  • 印刷

腕帯の違いは何ですか?

カテゴリー : 

回答

腕帯には、片手で簡単に巻くことができる「フィットカフ」や、柔らかくソフトな装着感の「軟性腕帯」など、さまざまな腕帯があります。

■フィットカフ<対象腕周:17cm~36cm>
上腕を360°カバーする空気袋を採用しました。
装着時、どの角度に腕帯が回転しても正確に測れます。
 
 
■e-フィットカフ<対象腕周:17cm~36cm>
ぴったり腕にフィットする構造で、ずれることなく片手で簡単に正しく巻けます。
また新素材の採用で、締めつけによる痛みを軽減しました。
 
■フィットカフプラス<対象腕周:17cm~36cm>
片手で巻きやすい腕帯の形状はそのままに、内側に従来よりもやわらかい素材を採用しました。
測定時に腕をより均一に圧迫できるので、腕帯に発生するしわが抑えられ、使い心地が向上しました。
 

 
■軟性腕帯<対象腕周:22cm~32cm>
軟性腕帯は、腕の形に合わせて、すき間なくぴったりと巻くことができます。
やわらかく、ソフトな装着感で血圧が測れます。
※軟性腕帯には別売で下記腕帯もあります。
・腕の細い方向けの「細腕用腕帯」<対象腕周:17cmから22cm>
・腕の太い方向けの「太腕用腕帯」<対象腕周:32cmから42cm>
 
腕帯の違いの詳細については下記サイトをご参照ください。
 
お使いの血圧計に対応している腕帯については、下記FAQをご確認ください。
>対応する腕帯が知りたい