• No : 13361
  • 公開日時 : 2017/02/15 13:58
  • 更新日時 : 2023/09/14 13:17
  • 印刷

体重の値が違う

回答

商品の設置場所や測定姿勢、また機種により0kg補正されていない場合に、体重の値に影響をおよぼす可能性があります。

正しく測定するために、下記のポイントをご確認ください。
 
ポイントポイント1
硬く、平らな床面に置く
 
畳やじゅうたんなど柔らかい床面(柔らかいフローリング)や凹凸のある床面では、正確に測定できません。
硬くて平らな床の上に置いてご使用ください。
 
※本体裏面のゴム足が4箇所付いているかご確認ください。
ゴム足が外れたまま測定すると、床面に平らに置くことができず正しく測定できません。
>体重体組成計のゴム足が外れたが、測定できますか?
 
ポイントポイント2
素足で土踏まずが本体の中央にくるように乗る

体重の測定時、機器本体へ乗る場所によっては身体の重心がずれ、値が安定しない場合があります。
両足に均等に体重を乗せ、平らな場所で測定をお願いします。
 
ポイントポイント3
「0kg補正」をする
 
●「0kg補正」がある機種の場合
次のような状態で保管されていた場合は、「0kg補正」が必要です。
 
 ・立てかけた状態
 ・裏返した状態
 ・ものの上に本体が乗った状態
 ・本体の上にものを置いた状態
 
※「0kg補正」の方法は各商品の取扱説明書にてご確認ください。
 
 取扱説明書ダウンロードページに移動
 
▼補足:両手両足測定タイプの場合
「0.0kg」の表示前に表示操作部を取り出すと、表示操作部の重量分(約500g)が入っていない状態となります。
そのため、表示操作部を持った場合と持っていない場合とでは体重値が異なります。
電源を入れて「0.0kg」の表示後に表示操作部を取り出して測定してください。
 
表示操作部
 
上記内容をご確認いただいても症状が改善しない場合は、下記の窓口まで修理をお申し付けください。
 
健康機器修理web受付画面に移動