• OMRON connect > 測定データを一覧で見ることはできますか?【OMRON Connectアプリ】
  • No : 12673
  • 公開日時 : 2016/08/29 14:32
  • 更新日時 : 2026/06/26 15:31
  • 印刷

測定データを一覧で見ることはできますか?【OMRON Connectアプリ】

回答

機器から転送した測定データの確認は、以下の手順を確認ください。

 

1.OMRON Connectアプリを起動し、ホーム画面パネルをタップします。

 

2.パネルに表示していた指標のグラフが表示されます。

グラフ画面右上のメニューボタンにある「測定結果一覧」を選択すると測定結果を一覧で見ることができます。

アプリ画面

                            image

 アプリ画面

 

3.測定結果の詳細を確認したい場合は、確認したいデータをタップしてください。

 

 

以下のFAQもあわせてご確認ください。

>どうしたらグラフを見ることができますか?

>アプリから測定結果を出力することはできますか?

>アプリから測定データを削除することができますか?